This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS387:需要热数据

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044922/sn65lvds387-thermal-data-required

器件型号:SN65LVDS387

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户存在以下问题:

"我需要对  SN65LVDS387DGG 执行热分析、请您提供以下热性能数据。

最高工作温度。

结至外壳电阻。(RJC)

3.接至基座电阻(RJB)"

对于第1个问题、我能够在数据表中查看建议 的最高工作温度为85°C 但对于2号和3号问题。 请您向我们提供此详细信息吗? 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald

    对于 DGG 封装、

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 65.1
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 18.8
    Result - Theta JB (标准数据表值) 37.0
    结果- psi JT (标准数据表值) 0.9
    结果- psi JB (标准数据表值) 36.6

    谢谢

    David