This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:PS 设计帮助

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044925/ds125df410-design-help-with-ps

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: TPS62913

各位专家:

你好。

客户希望在其设计中以6.25或10.3125 Gbps 的数据速率使用 DS125DF410。 下面是他们的问题。

第一
2.5V±5%单电源的更多信息、
TPS62913 (带输出铁氧体磁珠滤波器)是否是其理想器件? 纹波和噪声?

2
TPS62913将用于为三个 DS125DF410供电;由于一个以太网重定时器的最大电流为610mA、最大电流为1.8A。
还是 DS125DF410仅为此电源需要 LDO?

以供您参考。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    1)根据 TPS62913数据表中显示的纹波测量结果、这似乎是一个很好的部分。  但是、纹波和噪声会因您选择的器件和 TPS62913的布局而异。  请确保您的纹波和噪声符合以下规格。  我建议对您的直流/直流转换器设计进行仿真。  使用 Webench 进行仿真通常是一个很好的起点。  TPS62913还有 PSpice 和 SIMPLIS 模型、可用于更深入的仿真。

    2) 2)只要您能够满足电源噪声容限(如上所示)和2.5V±5%、TPS62913就能正常工作。

    谢谢、
    Drew