This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:比较器阈值问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043514/tic10024-q1-comparator-threshold-questions

器件型号:TIC10024-Q1

尊敬的团队:

我们的比较器阈值是否具有迟滞? 例如、我们选择 Thres_COMP=2V、如果输入信号在1.9V 至2.1V 之间变化、结果将发生变化、对吧? 如果我们没有迟滞、则当输入信号变化时、我们的器件将生成故障报告。

请告诉我 R1和 R2的值吗? Vs 为9V~16V 对于我的客户、我们需要确保电阻分压器可行。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    很抱歉、这里的延迟、我已将此主题分配给工程师、他们将在明天回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    1.85V - 2.25V 特性表示特定器件阈值可能下降的值范围。 这意味着、如果一个特定单元的阈值为1.85V、则输入电压范围为1.9V 至2.1V 时将无法达到阈值。 当然、如果单元的阈值高于2.1V、则同样适用

    您的问题的下半部分我不清楚。 您是否在寻找器件输入的泄漏电流?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的回复!

    对于第一个答案、我理解。 但通过这种方式、我们的器件在某些最坏的情况下的状态不确定。 典型阈值为2V、如果输入信号变化1.9V~2.1V、则我们器件的输出将会切换、这对客户来说是不可预料的。 因为0.1V 输入波动是可以接受的。 此外、对于小部分器件、其阈值为1.85V 或2.25V。 对于这些器件,当输入在 1.9V~2.1V 之间变化时,其结果与....相反

    例如,对于第二个问题,阈值为2V,比较器的负端口为2V,正端口为 Vin*R2/(R1+R2)。 VIN 为9-16V。 16*R2/(R1+R2)应该大于2V,但我们不确定9*R2/(R1+R2)的结果是什么? 因此、我们需要知道 R1、R2的值。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    感谢您在这里的耐心等待、Danny 目前不在办公室、但我们将研究这一点、并尝试最迟在下周初回到您的办公室。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    首先、要对您的原始问题进行评论、比较器没有迟滞。 由于制造容差、具体阈值可能因器件而异、但阈值将处于指定电压范围内的某个位置。  例如、一个器件的阈值可能为1.9V、而另一个器件的阈值可能为2.1V。  精确为2V 的信号会导致一个器件检测到低电压电平、而另一个器件检测到高电压电平。  

    每个轮询周期按顺序对输入引脚采样一次、比较器确定电压是高于还是低于阈值。  然后、该器件的多路复用器将不同的输入引脚路由到比较器进行采样。  在对所有其他启用的输入进行采样并且循环自行重复之前、原始输入引脚不会再次采样。  因此、迟滞不适用于此类架构。

    应选择阈值、以确保在整个最小/最大范围内检测到高/低电压。 为了保证在具有2V 阈值的输入端进行低电压采样、输入电压应始终低于1.85V。  为了保证高电压采样、输入电压应始终高于2.25V。 如果输入电压介于最小和最大电平之间、则应从系统角度将其视为"未知"、因为不同器件上的采样可能不同。  

    如果是接地开关或电流源(CSO)配置、则开式开关将不允许电流流动路径、并且电压采样为高电平。  如果开关闭合、理论上它将提供一个到 GND 的低阻抗路径、并且输入电压将被采样为低电平。  需要确定的问题包括:

    1. 开关(以及网络上的任何其他组件)的阻抗是多少。
    2. 需要多大的湿性电流才能为此阻抗产生所需的压降。
    3. 哪个阈值最适合该压降。

    如果只是采样的稳定性问题、则可以将器件配置为在输入端指示状态变化之前需要多个连续采样。  这被称为检测滤波器、并在 CONFIG 寄存器的 DET_FILTER 位中进行设置。  这在嘈杂的环境中或机械开关没有干净的信号并且避免了多个高/低/高... 电压稳定时、状态会发生变化。

    比较器输入端的电阻值随所选阈值而变化、数据表中列出了每个阈值的等效输入电阻。  同样、制造容差将使这些参数随不同物理器件中电阻值的增加/减少而略有变化。  在确定所需的湿性电流和阈值电压时、应将此输入阻抗与外部开关的阻抗并联考虑。

    此致、

    Jonathan