This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:充电电流问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044626/tps25810-charging-current-question

器件型号:TPS25810

您好!  

请查看下面的客户问题。 谢谢!

Abra 为 USB3.2 Gen2 Type C 端口使用了 PI3EQX10612 (多路复用器转接驱动器)+ TPS25810 (Type C 电源控制器)解决方案。

根据 TPS25810规格、它支持由引脚7和 PIN8选择的3A 电流模式。

您能否告诉我们您可以确保充电电流可达到3A 的器件或方法(虚拟负载除外)?

我们使用了 iPad (Apple Lightning 到 Type-C 电缆)并连接到该端口、但其充电电流仅为~0.5A。

*Abra Type C 端口 CHG/CHG_HI 设置:11.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、测试全电流能力的唯一方法是使用虚拟负载。 您可以连接 iPad 等设备、但仅因为充电器通告它可以支持3A 的充电电流、并不意味着连接的设备将会拉电流3A。 您必须使用电阻负载来控制被拉电流