请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:DP83869
请确认需要什么端接上拉/下拉电阻器以及应使用什么值的电容器耦合来实现无变压器、电容器耦合操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Peter、
DP83869具有内置端接,不需要在 MDI 侧使用额外的端接。 可以使用33nF 的电容。 有关电容器的详细信息,请参阅我们其他器件的无变压器运行应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf
--
此致、
Vikram