This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:MDIO 上的下拉电阻器

Guru**** 2949170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044796/dp83822if-pull-down-resistor-on-mdio

器件型号:DP83822IF

您好!

在 DS 的某些点/页中、建议为 RL 自举电阻使用1.96KR;在其他点使用2.2KR。

哪一个是正确的(我只读它只是一个拼写错误)?

非常感谢 Adv。

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    对于 MDIO、我们将需要一个上拉电阻器。 此上拉电阻的建议值为2.2K 欧姆。 我们对该值有一定的裕度、因此您可以告诉我客户是否使用了与该建议稍有不同的上拉值、我们可以签核。

    --

    此致、

    Vikram