This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:合规性测试抖动不一致

Guru**** 2760195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044030/dp83867ir-compliance-test-jitter-inconsistency

器件型号:DP83867IR

我们对 D83867IR 合规性测试有疑问。

抖动测试显示不一致的结果。

主抖动过滤每次失败(500+ns)。

未滤波的主抖动始终通过、未滤波的测量结果为已滤波测量值的20%(~100ns)。

使用专用抖动软件测量对和 TX_CLK 上的抖动可提供更低的抖动值(60ns 峰峰值)。

您是否知道过滤测试失败但未过滤测试失败的地方?

对于如何通过筛选测试、是否有任何建议?

此致

Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    合规性测试的标准做法是使用来自测试供应商(如 Tekstronxs)的合规性硬件+软件。 从这里的查询中、我没有看到您是否使用类似的测试平台。 如果不是、则可以使用标准平台来测量这些敏感参数。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答案。

    我们使用 Tektronix 以太网合规性测试套件进行所有测试。

    我尝试使用 DPOJET 测试复制抖动测量值、但结果与合规性测试不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    好的。 为了清楚、您是否看到 Tek 合规性测试套件的通过结果?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    合规性测试套件失败。

    但无法使用专用抖动测试重现失败的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeroen、

    好的。  您可以联系 Tektronix 一次以检查设置:probe / scope/software-version 是否需要任何更新。

    我们通常依赖于 Tektronix 测量、而在上述突出显示的设置问题是常规检查。  

    --

    此致、

    Vikram