This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:ALP 中未显示 MAP 选项卡

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044558/ds90uh948-q1-map-tab-not-showing-up-in-alp

器件型号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、

如果 ALP GUI 未显示地图选项卡、是否有方法将该选项卡插入948的配置文件中?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    请从 TI.com 下载 ALP 工具的最新版本、并从 ALP 下载页面下载/安装配置文件更新程序工具。 它将为您提供与948相关的所有器件的最新版本。 确保948与目标之间具有有效的 I2C 连接(例如通过 EVM 或 USB2ANY)。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    您在上面强调的所有内容均已完成。 接下来会发生什么?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您能否发送 ALP 中显示内容的屏幕截图?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    给你:

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    是否在默认文件夹中安装 ALP  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010

    或一些自定义文件夹? 我们最近发现 ALP 配置文件更新(v10)不会安装在其他文件夹中。 仅安装在上述默认文件夹中。 下一个更新(v11)将解决此问题。  

    那么、您可以检查一下吗?

    我猜这可能是问题、因为我的948信息选项卡(更新了 v10)如下所示(我在您的中看不到扫描连接的设备)

    谢谢、

    Vishy