This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC031:信令速率和 ASC 引脚设置

Guru**** 2939420 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC031, SN75LBC031, SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044753/sn65lbc031-signaling-rate-and-asc-pin-setting

器件型号:SN65LBC031
主题中讨论的其他器件: SN75LBC031SN65HVD251

大家好、团队、

 我对 SN65LBC031有三个问题。

数据表描述 了"SN75LBC031是一款 CAN 收发器、用作 CAN 控制器与物理总线之间的接口、适用于高达500kBaud 的高速应用"。

但 在 TI.com 页面上、SN65LBC031支持 高达1MHz 的频率。 哪一项是正确的值?

2.我的客户正在考虑使用 SN65LBC031QDR 而不是 SN65HVD251DR。

 SN65HVD251DR 的 RS 引脚(模式选择)由 1kΩ Ω 下拉电阻器设定。 要通过 SN65LBC031QDR 实现类似规格、如何设置 ASC 引脚?

3.您认为这种替换没有问题吗? 必须使用 P2P 器件、因此我建议 使用 SN75LBC031。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    数据表正确。 此器件仅支持高达500kbps 的数据速率。 我相信 TI.com 上的显示屏将其四舍五入到1Mbps、因为大多数现代收发器都指定了这种数量级的速率。  

    µs 的 SN65LBC031可驱动10-35V/μ s 之间的压摆率。 SN65HVD251的 µs 类似配置将具有一个10kΩ Ω 的下拉电阻、以实现15V/μ s 的目标压摆率。 请参阅数据表第8.3.3节。  

    虽然这种替换在纸张上看起来不错、但如果这是电源问题、将 SN65HVD251替换为更旧的收发器可能不是最佳解决方案。 SN65LBC031的现有库存很少、由于生产流程更加现代、我们主要优先生产较新的器件。 从技术角度来看、这种替代器件可能会取代较新的器件、但可能需要在较低数据速率支持、总线容错和 ESD 功能方面做出折衷。  

    此致、
    Eric Schott