This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:连接 Baten 引脚的方法

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043880/tusb4020bi-way-to-connect-the-baten-pin

器件型号:TUSB4020BI

您好!

在下面的帖子中、我告诉您由于 Baten 的影响、USB_DP_DN1的电压升高。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043553/tusb4020bi-usb_dp_dn1-output-voltage/3859695


如果为 Baten 移除上拉电阻器,USB_DP_DN1将不会上升。(参见下图)
连接 Baten 引脚的正确方法是什么? (上拉或下拉、NC)。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要启用 Baten,则应将其上拉至3.3V。

    如果没有、则仅 NC。 内部有 PD。

    您如何连接 Baten、能否发送原理图?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    因为我要发送原理图、是否可以通过私人邮件发送?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求并发送示意图和私人信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭、在另一个线程中解决此 TT。