This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:EVM 的图像输出问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044670/ds90ub954-q1evm-image-output-issue-with-evm

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

您好专家、

我的客户 遇到 EVM 的图像输出问题。

请参阅随附的 Excel 文件。

请给我建议。

e2e.ti.com/.../954EVM_5F00_issue.xlsx

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    ALP 屏幕截图显示953在同步模式下链接、但反向通道速率为10Mbps、这不是正确的工作模式。 如果要在与954的同步模式下使用953、请将0x58中的反向通道速率调整为50Mbps  

    此致、

    Casey