This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:上升沿时间

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251-Q1, TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044614/tcan1042-q1-the-rising-edge-time

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD251-Q1

大家好、

 在测试期间、 上升沿时间大约为20~50ns (CAN 速率:500kbit/s)。 汽车 OEM 要求为200-500ns。

我们可以 更改 CAN 上升沿时间吗?

为什么上升时间比数据表快得多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上升/下降时间被指定为 TR 和 TF

    诸如 SN65HVD251-Q1之类的收发器允许使用 Rs 引脚来调整上升/下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    正如 Clemens 所说、上升时间由 数据表中的 TR 和 TF 表示。 只有我们的旧器件在 CAN 总线引脚上具有斜率控制。 相对于典型 CAN 数据速率、200-500ns 相当慢、您确定这是上升和下降时间的要求吗?

    汽车 OEM 要求是否来自 EMC 限制? 这通常是调整上升时间的原因。 如果客户对快速上升时间感到不舒服、我们可以提供 EMC 认证报告、以表明即使 CAN 总线上的上升时间更快、TCAN1042-Q1仍能满足 EMC 要求。

    此致、

    Eric Hackett