This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 HART 通信方面的帮助

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8740H, DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044026/need-assistance-for-hart-communication

主题中讨论的其他器件:DAC8760DAC8740HDAC8830

尊敬的先生/女士:

 在使用 DAC8760IPWPR 进行4-20mA 发生器和 DAC8740HRGET 进行 HART 通信时、我遇到一些问题  

如果在 DAC 8760中初始化为4-20mA 选项而不在 配置寄存器中启用 HART,则可以正常工作。

但是、当我初始 化 HART (通过将 CONFIG 寄存器0x57设置为0x0010来启用)时、它会将4-20mA 信号提升6.6mA  

例如4mA -> 10.6mA 和5mA -> 11.6等 、高达 20mA -> 26.6mA、在这种情况下是我的 HART 通信  

工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事 Joseph 不在办公室。 他 将能够在这里为您提供帮助、并能在几天内做出回应。 同时、您能告诉我您使用的是什么电源吗? 您的 HART 输入信号是什么样的? 此外、您是否有可以共享的原理图?  

    谢谢、

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhagyesh

    Katlynne 提到了一些我想我们想知道的事情来帮助解决这个问题。 最重要的可能是原理图。 我想知道您是如何将 HART 信号耦合到 器件中的。

    数据表中的图32和33提供了将 HART 信号耦合到器件中的两种不同方法。 一个是耦合到 MOD_INF 的外部带通滤波器、另一个是耦合到 MOD_IN 的内部滤波器、我认为尝试匹配数据表以获得这些原理图建议非常重要。 如果发生任何变化、您可能会更改输出电流。

    另外一件事是、您可能需要布置已写入器件的寄存器配置。

    (感谢 Katlynne!)

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Joseph、
    感谢您的快速响应、请查看原理图并向我们提供一些解决方案
    我的器件在3线4-20mA 模式下工作、HART 通信在1200波特率但输出的情况下正常工作
    电流输出 增加了6.6mA 的偏移。
    配置配置配置寄存器(0x57 = 0x0010)后、4-20mA 电流受到干扰

    如果不设置配置寄存器(不初始化 HART 通信)、4-20mA 输出工作正常。

    e2e.ti.com/.../3wire-4_2D00_20-OPwith-HART.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bhagyesh、

    感谢您提供原理图。 我不确定约瑟夫在离开论坛时多久会检查一次论坛、因此他的回复可能会延迟。 感谢您的耐心等待!

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhagyesh


    在原理图中、我认为您不希望 DAC8740H 的 MOD_OUT、MOD_IN 和 DAC8760的 HART 输入都以电容耦合方式耦合到同一节点。 相反、我认为您应该使 DAC8740H 的 MOD_IN 电容耦合到 DAC8760的 IOUT。 此外、DAC8740H 的 MOD_OUT 应与 DAC8760的 HART 输入具有电容性。

    这与 DAC8740H 数据表的图34中显示的示例类似、该数据表连接到 DAC8830。 在该示例中、在信号转换为电流输出之前、MOD_OUT 会电容耦合到 DAC8830的缓冲电压输出。 同样、您应该注意在 DAC8740H MOD_IN 和 MOD_OUT 节点上使用的电容。

    例如、在 E2E 中有一个 DAC8740H 问题、我通过连接 DAC8740H 和 DAC8760的原理图找到了该问题。 您可以在此处的链接中查看原理图和注释:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694081/dac8740h-hart-communication-design


    吴约瑟