This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:任何器件与 TPD1S414引脚对引脚兼容

Guru**** 2926470 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043614/tpd1s414-any-part-p2p-with-tpd1s414

器件型号:TPD1S414
主题中讨论的其他器件: TPS25810

您好!

客户使用基于 APN:(https://www.ti.com/lit/pdf/slvae35)的 TPS25810+TPD1S414 作为其 Type-C 端口

从 TPD1S414可以看出 、VOVP_RISING 的范围为6V 至6.4V 、对于 TPS25810输入轨 OVP 的额定电压为5.75V 至6.25V 的应用而言、这太高了。   

那么、我们的问题是、最大 OVP 阈值是否低于5.75V 的 TPD1S414等效器件?  对于此要求、我们的最佳部分是什么?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    没有 P2P 设备。

    顺便说一下、TPS25810输入引脚最大绝对电压为6.5V。 什么是6.25V?

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    这种情况与输入引脚的 PS25810 ABS 无关。  通常、TPS25810的输入由客户系统上的降压直流/直流供电。  有一个过压保护功能@该降压转换器的输出。  当该电压电平高于降压转换器定义的 OVP 阈值时、降压转换器将关闭。

    现在、当 TPD1S414连接到 TPS25810并由客户选择特定的降压转换器时、我们可能会遇到在 TPD1S414达到 OVP 电平之前触发降压 OVP 的情况。  因此、我们将看到降压转换器已关闭。  通常、降压电源的5V 电压轨会导致系统上的许多电路、这会导致系统关断。  因此、我询问是否有一个具有较低 OVP 阈值的 TPD 器件、以便更早地触发 TPD 器件 OVP、而不应触发降压 OVP。

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    请检查 TPD1S514-1。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    TPD5S414-1的 OVP 阈值范围为5.9V 至5.99V、这与 TPD5S414相同。  由于5.9V 电压仍高于降压@ 5.75V 的 Vovp_min、因此它不能100%满足客户需求。  但是、对于这种情况、这是我们这边最好的部分、对吧?

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我认为这是我们方面最好的部分。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。