This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:下图显示了 DS125DF111的输入和输出是否正确?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044393/ds125df111-the-following-figure-shows-the-input-and-output-of-ds125df111-are-correct-or-not

器件型号:DS125DF111

出于某种原因,在对 PCB 进行布局时,我 需要如图所示设置 DS125DF111的输入和输出,输入是  out_P -- INA-\ out_N -- INA+,输出也是 outa---- TD+\outa+-- Td-、我的问题是、是否可以反向输入和输出? 您是否需要反转配置中的极性(0x1f 0f bit7)?

太棒了!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输入和输出可能会反向、与原理图中的输入和输出类似。  默认情况下、器件中没有极性开关。  对于当前原理图、这意味着 OUT_P 极性将与 TD+相同。  如果您想反转极性、那么可以通过寄存器写入来实现这一点。  若要反转极性、请向0x1F[7]写入1。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!