This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:如何在不使用 ALPS 的情况下生成 RAW10测试模式?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044165/ds90ub954-q1-how-to-generate-raw10-test-pattern-without-alps

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

过去、我尝试使用 Alps GUI、但无法找到如何使用它生成测试模式。 您似乎仍然需要确定所有单独的寄存器设置、然后只需使用 Alps 来设置这些设置。 其中的困难部分是首先要确定正确的值。

对于 RAW10数据、您能否共享1920x1080x30fps 的寄存器设置?

谢谢、
Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您能否详细解释一下您在 ALP 中使用 Pat Gen 工具时遇到了哪些问题?

    在下图中、您将看到您必须在 ALP 的"图形发生器"选项卡中设置参数。 在本例中、我连接到954 EVM;但您也可以启用演示模式(在左侧的首选项下)、并使用954配置文件获取"Pat Gen"选项卡。  

    在所有提供的字段中完成所需的值设置后、您可以通过单击"Display Registers"来获得寄存器设置。  

    希望这对您有所帮助。 如果您仍有问题、请告诉我。  

    您可以观看此培训视频、了解有关 ALP 的一些基础知识: https://training.ti.com/use-analogue-launch-pad-alp-gui-configure-fpd-link-evms

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    感谢您的快速响应。

    我想我遇到的第一个问题是、我在 Alps 中看不到"图形发生器"选项卡。  

    我的版本是1.57.0010、与您显示的图片相同。 在本例中、我处于演示模式。

    启用图形发生器选项卡是否需要执行特殊操作? 我只会进行利润分析、如下图所示。

    谢谢、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您是否使用此版本:

    如果没有、请更新您的 ALP 软件。  

    您无需执行任何操作即可查看"Pat Gen"选项卡;它应该已经存在了。

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    很抱歉我的错误。 我在底部找到了与您匹配的版本号。 我也不想为该日期办理登机手续。

    谢谢、

    Vivek