This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:TCA9539 PWM 输出

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043971/tca9539-tca9539-pwm-output

器件型号:TCA9539

你好  

我想知道、当 IC 引脚配置为输出时、它是否可以用作 PWM 输出来驱动风扇、并且输出频率高于1kHz。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    您知道要驱动的风扇的额定电压和功率吗?  

    此致、

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我们只使用此 I/O 来驱动 MOSFET、电压为3.3V、输出电流约为10mA、使用此 MOSFET 来控制风扇继电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、  

    TCA9539的输出应能够驱动 MOSFET 的栅极。 此器件的 PWM 范围存在一些限制。 通过查看数据表、我估计将使用大约24位来连接遵循 I2C 协议的 I/O 扩展器。 如果您以大于400kHz 的最大速度在快速模式下运行、您可以预期数据速率约为(400kbits/sec)/ 24位= 16.667kHz。 请注意、您将拥有一个可支持此功能的 PWM 信号范围。 我绘制了一个图表来帮助解释这一点:

    您的 PWM 周期大约< 6%< PWM < 94%。 这意味着、在最小占空比下、您可以达到大约6%的最小值、在最大占空比下、可以达到94%。 这是因为您需要非常快的开关速度才能在这些时间间歇性地打开和关闭 MOSFET。 要控制 MOSFET、您必须向驱动或关闭 MOSFET 的栅极发送 I2C 数据包。 请记住、I2C 总线上的总带宽也受总线上当前目标器件数量的影响。 每个目标器件都带来额外的总线电容、影响 SDA 线的上升时间、这在以如此快的数据速率工作时至关重要。  

    此致、

    -Tyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、非常感谢!