This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:重定时器的热性能信息(德州仪器 MPN:PDS160PT801C0ACBT)

Guru**** 2791305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044419/ds160pt801-thermal-info-for-retimer-texas-instrument-mpn-pds160pt801c0acbt

器件型号:DS160PT801

请帮助提供 θ J-C 或 θ J-A 温度、因为数据表仅规定了工作温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照下面的链接操作、并请求访问包含热数据的完整数据表。 这些数据和其他热数据位于最新的数据表中的安全文件夹中。

    https://www.ti.com/product/DS160PT801#order-quality

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    进入页面后、我应该点击哪个链接来申请完整的数据表? 我只能看到 EVM 和 PSpice 下载请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请申请 EVM。 或者、您也可以向我发送一个包含您公司电子邮件地址的好友请求。 然后我可以跟进。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我已向您发送朋友请求。 请在提供完整数据表后帮助您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送您的电子邮件地址以及您的请求。

    此致、、Nasser