This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:R 输出发生碰撞、但 R 输出是否存在结构问题?

Guru**** 2908370 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08, SN74AHC1G32, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044233/thvd1452-the-r-outputs-collide-but-is-there-a-structural-problem-with-the-r-outputs

器件型号:THVD1452
主题中讨论的其他器件:SN74AHC1G08SN74AHC1G32SN74LVC1G97

你(们)好

并联两个器件、即、连接第一个 R 和第二个 R 并发送到下一级。 由于来自外部的两个串行信号在不同的时序上移动、因此它们无法同步。 此时、来自外部的 RE 输入无需同步即可进行控制。 换言之、当 R 输出发生碰撞时会有一个时间、但 R 输出是否存在结构问题?
如果有问题、我能用外部的东西解决吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有内部电流限制。 将两个极性相反的推挽输出连接在一起将超过24mA 的绝对最大额定值、并且有可能烧毁输出驱动器。

    您必须将这两个信号与 AND 或 OR 逻辑门(SN74AHC1G08、SN74AHC1G32或 SN74LVC1G97)进行组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    这意味着 RE 由两个控制信号的组合控制。 例如、逻辑电路是否与此类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑看起来正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的教学。 我用参考来解决它。 非常感谢。