This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83A:SN75LVDS83A 和 DS90C385AMT 能否相互替代?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83A, DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043877/sn75lvds83a-can-sn75lvds83a-and-ds90c385amt-replace-each-other

器件型号:SN75LVDS83A
主题中讨论的其他器件: DS90C385A

大家好、支持团队

SN75LVDS83A 和 DS90C385AMT 能否相互替代?
如果不能、它们之间有何不同?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki-San、

    我检查了这两个器件。 因此 DS90C385A 和 SN75LVDS83A 引脚兼容。 主要区别在于 PCLK 要求范围支持;否则它们是相同的部件功能。

    Aaron