This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176BDR

Guru**** 2928290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044197/sn65176b-sn65176bdr

器件型号:SN65176B

各位专家:  

我们的客户在2个不同批次的 SN65176DBR 中看到2种不同的裸片拓扑、即:

A. DC:2020年 WK 20 Rev F COO:墨西哥

B. DC:2020年 WK 02 Rev A COO:墨西哥

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/pastedimage1634091068401v1.png

1.这2种有效的裸片拓扑是否适用于 SN65176DBR?

2.与这2个芯片组相比、是否存在任何功能和规格差异?

请分享一个 PCN。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    如果您直接通过 e-hackett@ti.com 向我发送电子邮件 、我可以与您共享 PCN 信息。 该器件经历了制造工厂的变更、并打开了其他装配工厂、但这种情况发生在今年8月、因此我不确定它是否适用于客户的器件。

    两种裸片拓扑都是有效的、否则我们将无法将它们称为相同的器件名称。 为了能够更改裸片、组装、制造等、我们必须验证所有数据表参数是否匹配、如果它们不匹配、我们必须更新数据表。 因此、您两者都有的器件遵循此器件的最新数据表。

    由于我们将通过电子邮件处理更多信息、因此我将关闭此主题。

    此致、

    Eric Hackett