This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I 至 MAC 接口-主/从信号传输

Guru**** 2932880 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043090/dp83822i-dp83822i-to-mac-interace---master-slave-signalling

器件型号:DP83822I

请提供一些有关 PHY MAC 接口的信息-用于读取/写入操作的主/从信号传输? 此外、还涉及哪些不同的信号- MAC 到 PHY IO 是如何发生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    DP83822I 支持 MII、RMII 和 RGMII 信令。 听起来您对 RMII 感兴趣、因此请查看数据表中的第8.4.1.2节、了解有关此 MII 设置(信号、配置等)的更多信息。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我在寻找一些文本来了解它是如何发生的以及信令意味着什么? 因此 、这将非常有帮助。 如果您能提供它的工作原理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    这些接口的信号传输过程由 IEEE 规范定义。 在每个部分中、它列出了在中指定接口的 IEEE802.3部分。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否简单地解释一下正弦信号在读取和写入数据部件的序列中是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    您指出的数据表图是使用我们的 PHY 进行测试的配置。 如果在这些配置中将 PHY 连接到 MAC、则测试它们是否正常工作。 您无需担心中间传输的信号、因为 PHY 已经被编程为自身处理信号。 您使用的是什么 MAC、您尝试使用哪个 MII 通信标准? 请告诉我们这一点、以便我们进一步帮助您调试系统。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主从 RMII 信令之间的区别是什么? 我们需要他们的原因和时间/原因是什么? 对我来说、"主设备"是指控制"从设备"的设备-因此、就 RMII 通信而言、这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    RMII 是标准接口、我们没有详细介绍信令工作原理的文档。 可从 IEEE 在线获取。 在此论坛中、我们只能帮助解决 PHY 的实施问题。 我相信、您的问题会更好地针对 IEEE、以便更好地了解标准。

    此致、

    Gerome