This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:TS3USB30E 数据输入/输出电压额定值

Guru**** 2904300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3USB30E, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042526/ts3usb30e-ts3usb30e-data-input-output-voltage-rating

器件型号:TS3USB30E
主题中讨论的其它部件:TS3USB221ATS3USB221

对于工作电压,我建议数据输入/输出保持在 VCC 范围内。 我的客户有 一些临界情况、其中数据可能比 VCC 高70mV、但电流限制在100K。 我们可以确认这是安全的吗?

他们期望它的持续时间很短、但根据规范、软件可以将 VCC 设置为3V、数据通过100K 上拉电阻器以3.07V 常数偏置。 请在此处提供我们的指导。

此致、

-Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve;:

      客户可以使用 TS3USB221A/221E、这些器件的 IO 电压可高达5V、Vcc A T3-3.6V。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    不过、他们能否使用 TS3USB30E?  

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve:

      我认为 TS3USB30E 没有问题、但我更喜欢 TS3USB221A/E 用于他们的应用。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、   

    是的、 我认为这不是问题、但我正在寻找确认。  

    如果我对您的理解正确、 您认为 TS3USB30E 没有问题、但认为 TS3USB221是更好的选择。  

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、什么将 TS3USB221上的 VCC 运行范围限制为3.6V?  如果我的客户希望 VCC 运行范围为3V-4V、 在前面的问题中 TS3USB30E 是否正常?

    此致、

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶圆厂工艺将 Vcc 工作范围限制为221、如果 客户希望 VCC 工作范围为3V-4V、则应使用 TS3USB30E。