This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:电源切换问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044413/tps65988-supply-switchover-issue

器件型号:TPS65988

您好!

问题说明:器件的数据表说明 TPS65988由 VIN_3V3、VBUS1或 VBUS2供电、VIN_3V3具有最高优先级。 我们的电路板具有以下行为:当 VIN_3V3首先出现时、器件由 VIN_3V3供电(直到 VIN_3V3被移除)、但当我们使用无电电池模式且 VBUS1/2在 VIN_3V3之前出现时、器件不会从 VBUS 电源切换到 VIN_3V3。

硬件说明:

端口1 -灌电流 PDO 5V/3A、拉电流5V/0.9A

端口2 -灌电流 PDO 5V/3A 和9V/3A

端口1和端口2都可以为电路板供电、第三个电源来自用户。

VIN_3V3引脚连接到板载3V3稳压器。  

器件配置:

e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_config_5F00_preliminary_5F00_612.pjt

是否有任何硬件或器件配置要求、以便器件电源切换按数据表中所述工作?

谢谢、

Florin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florin、

    如果在 VBUS 启动后提供 VIN_3V3、则需要清除电池电量耗尽标志、您可以通过 EC 发送4CC DBfg 命令来执行此操作。 有关此命令的更多详细信息、请参阅技术参考文档: https://www.ti.com/lit/pdf/slvubh2

    您还可以使用 GPIO 事件 Barrel Jing_Event、该事件也可以清除电池电量耗尽标志。

    谢谢、

    哈里