This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 来自同一连接器的 RS-422和以太网信号?

Guru**** 2931460 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043557/rs-422-and-ethernet-signals-from-the-same-connector

主题中讨论的其他器件:TS3L110

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我们正在考虑一个可以从同一个连接器接收 RS-422和以太网信号的位置。

在这种情况下、我们需要一个与这两种协议的物理层兼容的 IC、该 IC 可以自行切换 RS-422和以太网信号并将其传输到连接器。

TI 产品中是否有适合我们需求的 IC?

或者、如果此类特殊用途 IC 不可用、您能否建议使用适合以太网和 RS-422物理层信号电平的模拟多路复用器?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    在以太网 PHY 中、我们不支持 RS-422。

    关于以太网信号电平:它将是3.3V 电平信号,波特率为125MHz,上升/下降时间为100ps (假设是工业以太网标准)。 您可能必须检查是否有支持这些信号的多路复用器。 我不知道以太网信号路径中客户应用中使用的多路复用器。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我 有几个问题-我们可能有一个模拟多路复用器解决方案、但它实际上取决于具体应用、因为这两个领域与我们的开关不同。

    在此应用中需要传输的以太网速度是多少? (即它是否为10Base-T 等)  

    2.运行 RS-422的频率/数据速率是多少?  

    3.系统中有哪些电源可用? (由于 RS-422可能为负值、因此最好是使用双面开关、因为我们的单电源开关都不适合该范围)  

    请注意-我们的典型 LAN/以太网交换机不支持 RS-422、 由于它不处理负电压、因此我希望了解以太网速度和可用电源是否可以摆动我们的双电源精密器件之一来支持这两种协议-因此、请告诉我、 我将看到我们可以做什么!

    最棒的

    Parker S. Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    您可以检查以下内容并提供建议吗?

    "

    以太网将是100Base-T 和 RS-422通信最大值 它将在230400波特率下完成。

    系统中的电源限制为3.3V 和5V、用于 RS422物理层和以太网物理层、并且为单电源电压。

    我有机会查看 TI 产品 TS3L110、我们认为这两种协议都可以使用它。

    我们希望获得您对其可用性的认可、尤其是因为它具有高带宽、并且 RS-422和以太网信号在物理层中彼此接近。

    此外、如果您可以推荐其他产品、我们可以对其进行审查。

    "

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    对于100Base-T 和 RS422 phy、TS3L110应该在该波特率下正常工作。 使用3.3V 电源将起作用、因为该器件可以在3.3V 电源下传递0V 至5V 信号而不会出现问题。  我认为这是我们针对应用的最佳选择。 该开关实际上并不关心协议、因为它本质上是一个模拟 FET 开关(该器件专门 是一个电荷泵+ NFET 开关-您可以辨别、因为它具有平坦的导通电阻响应、并且它可以传递高于电源电压) 因此、它实际上不会注意到协议之间的差异太大、因为每个信号范围都在工作规格范围内 、并且带宽应该是可以的(因为 TS3L110的标称带宽为每通道500MHz、所以在这方面也应该很好)。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!