This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A USB 合规性测试失败下行 Rx 测试

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042398/tusb8042a-tusb8042a-usb-compliance-test-fail-downstream-rx-test

器件型号:TUSB8042A

尊敬的团队:

TUSB8042A 的 USB 合规性测试未通过下行接收器测试。

似乎我没有切换到环回模式。

是否有进入环回模式的步骤?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已将集线器的上行端口连接到启用了 USB 3.0的主机?  您能否确认主机在进入环回模式时未重置集线器端口?

    您是否正在运行短通道或长通道测试?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN

    集线器的上行端口连接到启用 USB 3.0的主机。 主机是否发送了一条命令以进入 Rx 环回模式?它与 Tx 测试所需的命令是否不同?

    2.集线器端口尚未复位。


    3.长通道测试和短通道测试均失败。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享错误报告吗?  我想了解所注意到的误差是什么。  此外、您能否共享设置图片。  接受我的朋友请求、您可以在论坛外直接将其发送给我。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下一次测试课程之前向我发送另一条直接消息、以便我可以在您参加测试机构时安排快速支持。

    此致、

    JMMN