This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB948-Q1:输入抖动容差

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042990/faq-ds90ub948-q1-input-jitter-tolerance

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、团队成员

 我发现只有 CMLOUTP/N 描述 了输入抖动容差,如下所示:

问题:

1. 对 Rin +/-有任何输入抖动容差的要求吗?

2.上图中只有典型值,最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joey、

    Rin 抖动不是可以直接使用系统现场测量的结果。 因为要查看 FC 眼图、您需要禁用反向通道。 但是、如果反向通道被禁用、那么由于 BC 回波消除、FC 眼图裕度会被人为地提升到超过接收器实际看到的值。 因此、不建议将测量作为系统鉴定的一部分。 相反、我们建议验证 SER/DES 之间的通道 s 参数、以验证通道(PCB 连接器、电缆)的插入和回波损耗、从而验证其是否在器件的通道规格范围内。 此外、我们还有 一个裕度分析工具 、可在 ALP 中运行、它可以显示增益和采样器位置设置的接收器裕度。  

    CMLOUT 是一个带限输出、不包含 FPD-Link 接收器在输入侧看到的高频成分。 因此、它也不能作为验证系统中接收器裕度的可靠方法。 它只能用于诊断总信号质量问题、例如闭合眼图、过零或工作频率不正确。 这就是眼图值仅显示典型值的原因  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Casey

    其他问题如下 :

    如何判断 Rin 信号是否满足我们的最低要求

    2. SER/DES 之间的插入损耗和回波损耗是否有标准要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joey、

    1.使用 MAP 工具检查系统的原位 Rin 裕度:

    https://www.ti.com/lit/pdf/snlu243 

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla301 

    2.不同的 FPD-Link 器件系列具有不同的通道规格、具体取决于工作速率、器件 PN 等 可在 NDA 下共享通道规格。 如果您有感兴趣的特定器件对、请在内部向我发送电子邮件、我们可以为您提供正确的通道规格  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey

    明白了!

    我们过去曾建议客户 通过用户地图估算信号链,我问这个问题只是想对信号~做出另一个判断  

    2.如果任何  特定的案例需要 IL& RL,届时我将向您发送电子邮件。

    感谢您的帮助!