This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261是否需要初始化时间?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043932/tusb9261-whether-tusb9261-need-init-time

器件型号:TUSB9261

现在,我们遇到了一个问题,当我们自己的 Linux 板启动时,TUSB9261 在30秒后始终可以识别。

如下所示:

[33.845412] CAN1-stby:正在禁用
[33.848655] CAN2-stby:正在禁用
[33.851928] rg440-en:正在禁用
[33.982914] USB USB2:USB 唤醒-恢复
[33.986795] USB USB2:USB 自动恢复
[33.990507]集线器2-0:1.0:HUD_RESUME
[33.994082] USB USB2-port1:状态0203更改0001
[34.105434]集线器2-0:1.0:状态7端口1 chg 0002 evt 0000
[34.110962] hub 2-0:1.0:hub_event hdev->maxchild = 1.
[34.116059] PORT_EVENT 启动..........
[34.119823] PORT_EVENT CONNECT_CHANGE = 1 ..........
[34.125352] USB USB2-port1:状态0203、更改0000、5.0Gb/s
[34.257529] USB 2-1:使用 CDNS-USB3的新型超高速第1代 USB 器件编号2
[34.282502] USB 2-1:udev 2、busnum 2、minor = 129
[34.288818] USB 存储2-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
[34.301491] SCSI host0:USB-storage 2-1:1.0
[35.353555956] SCSI 0:0:0:0:0:直接访问 ThinkLife SSD ST 3A0 PQ:0 ANSI:6.
[35.365051] SD 0:0:0:0:0:[SDA] 500118192 512字节逻辑块:(256 GB/238 GiB)
[35.374972] SD 0:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
[35.379790] SD 0:0:0:0:0:[SDA]模式检测:17 00 10 00
[35.387184] SD 0:0:0:0:[SDA]写入高速缓存:启用、读取高速缓存:启用、支持 DPO 和 FUA
[35.429113] SD 0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 磁盘
[36.110980] EXT4-FS (sda):使用 ext4子系统安装 ext3文件系统
[36.209979] EXT4-FS (sda):已安装文件系统,具有有序数据模式。 OPTS:(空)

我们希望更快地识别 SATA 器件。

有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对 GRSTz 有任何其他延迟? 我确实看到 USB 主机使 TUSB9261退出挂起模式并为器件带来回报。 这是否会多次发生?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,你是对的。 我们使用了错误的稳压器 GPIO 控制  GRSTz、现在可以了。 感谢您的回复。