This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F31MQML-SP:RS485/422驱动程序选择

Guru**** 2834025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044138/ds26f31mqml-sp-rs485-422-driver-selection

器件型号:DS26F31MCML-SP

您好!

我正在寻找防辐射 RS422/485驱动器。 有些备选方案在我的手册中没有 TID 等级,因此我不知道选择哪一个。 它们是基于双极的、因此它真的很重要吗?

 

我的目标是50krad TID、但如果有助于缩短交货周期、我可以处理20-30krad 左右的空间增强型塑料。 有什么建议最适合您?

谢谢、
Adam

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    National 没有发布符合辐射标准的 DS96F174/5版本、遗憾的是、我没有相关决策的历史。

    DS196F174/5在低剂量率下接受了 TID 测试并通过了100krad 测试、如果您直接通过 e-hackett@ti.com 向我发送电子邮件、 我可以与您分享一些测试报告、并分享有关可用替代器件的更多信息。

    由于此主题的其余部分将通过电子邮件处理、我现在将关闭此主题。

    此致、

    Eric Hackett