This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:IBIS 模型再现了 LMH0303的上升时间和下降时间

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041383/lmh0303-reproduction-of-rise-time-and-fall-time-of-lmh0303-by-ibis-model

器件型号:LMH0303

我正在考虑使用 LMH0303、并通过使用您网站上提供的 IBIS 模型对其进行仿真来检查其特性。

IBIS 模型仿真电路是在2.97Gbps 下创建的、并检查了输出波形、但未重现数据表中所述的130ps 的最大上升和下降时间。

请告诉我如何使用此 IBIS 模型重现上升和下降时间(130ps)的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大值130ps 仅在多个器件和温度下的器件表征期间测得。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1、已发布的 IBIS 模型能否再现130ps 最大输出波形?

    2.最大值是否为130psec 是使用评估板等的实际测量结果?

    请注意、
    大田代志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 IBIS 生成时的噪声。 这不是目的。 通常情况下、IBIS-AMI 模型用于交流参数。

    2)。 是的、最大值是根据使用不同批次的器件的实际测量值确定的。 这是在产品发布之前完成的。 请注意、此参数未在生产中检查。

    此致、、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我知道这些是测量值。

    您想告诉我们测量中使用的电缆的信息(类型、特性阻抗、长度)。

    请注意、
    大田代志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PRBS10数据模式1m B1694A 电缆-根据 SMPTE 规范-用于此测量。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此外、您还想告诉我们其他人。

    数据表中是否列出了"Tjit (附加输出抖动)"和"VSDO (输出电压摆幅)"也是使用相同电缆和 PRBS10数据模式进行的测量?

    请注意、
    大田代志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、就是这样。 此外、这是在电源/电压以及代表不同批次的许多器件上完成的。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔

    非常感谢您为我提供了许多知识。

    请注意、
    大田代志