This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:RGB 输出异常

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043318/tfp401a-rgb-output-abnormally

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP401TFP410

您好,

我们的客户遇到有关 TFP401&TFP410的问题。 当过程是 DVI 源代码--TFP401---FPGA-TFP410时。 他发现 FPGA 的输出数据与正常 RGB 颜色空间不同。 例如、如果输入 DVI 为黑色图像、  则 QE[23:17]=1、其他为0。 但是,如果他删除了作为 DVI 源的 FPGA,即 TFP401-TFP410,它通常会显示出来。

?、您能否帮助分析它是否可以与 FPGA 正常显示、如何配置 TFP401和 TFP410 μ s

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯琳:

      您的 FPGA IO 应满足 TMDS 输入/输出和输出终端要求。

    此致、

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、FPGA 的 IO 满足输入/输出和输出终端要求。

    任何其他原因导致工作异常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发送原理图吗?