This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:BSDL 用于64引脚而不是48引脚

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042887/dp83869hm-bsdl-is-for-64-pins-and-not-48-pins

器件型号:DP83869HM

大家好、

我可以寻求帮助吗? 客户表示、 我正在为 DP83869HMRGZ 48引脚查找 BSDL 文件。
您在网上拥有的 BSDL 可用于64个引脚。

DP83869HM 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

您是否还可以在结尾处查看此内容? 如果该文件确实用于64个引脚而不是48个引脚、请将  DP83869HMRGZ 48引脚的 BSDL 文件发送给我们。
非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您提请我们注意这一点。 我们将就此向您回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的回答。 我们将等待您的更新。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我们已联系各个团队、他们知道问题并寻求解决方案。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的更新。 我希望相应的团队能够为 DP83869HMRGZ 48引脚提供 BSDL 文件。 我们将等待。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题正在离线解决。 因此、我将关闭此线程。