请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 大家好、
我可以寻求帮助吗? 客户表示、 我正在为 DP83869HMRGZ 48引脚查找 BSDL 文件。
您在网上拥有的 BSDL 可用于64个引脚。
DP83869HM 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
您是否还可以在结尾处查看此内容? 如果该文件确实用于64个引脚而不是48个引脚、请将 DP83869HMRGZ 48引脚的 BSDL 文件发送给我们。
非常感谢您的参与。
此致、
Gerald