This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22-SP:LVDS 接收器规格- Vth 和 VTL 与 VID (HYS)迟滞

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVCP22-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043230/sn55lvcp22-sp-lvds-receiver-specifications---vth-and-vtl-versus-vid-hys-hysteresis

器件型号:SN55LVCP22-SP

接收器规格给出了最小和最大阈值电压以及最大迟滞的组合、我不知道如何解释。

这是否意味着、如果我测量器件的阈值、并且 VTH = 80mV 且 VTL =-80mV、则器件在160mV 时无法达到 VID (HYS)规格?

我将阈值读作如果高于 VTH、则保证开启;如果低于 VTL、则保证关闭。   在本数据表中、迟滞只是意味着 VTH 和 VTL 之间的差异、还是其他因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 VTH 和 VTL 定义、请参阅此文档。

    当差分输入电压在转换区域内时、接收器输出级的少量正反馈会导致正向输入阈值大于负向阈值、从而在响应中产生迟滞。 该特性可防止接收器输出因差分噪声低于迟滞值而产生振荡。 该失效防护功能不会强制输出处于预定状态、而是在进入转换区域之前保持最后一个状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着、如果 我测得的 VTH 为80mV、而我测得的 VTL =-80mV、则器件未达到 150mV 的 VID (HYS)规格?  或者、您是否说阈值取代了迟滞、并且 MAX 迟滞仅适用于转换区域之外的区域(如果完全适用)?

    我了解电压阈值、并将迟滞理解为独立的概念。  我不理解这两个规范如何共同定义预期/所需的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此应用手册 https://www.ti.com/lit/ug/slld009/slld009.pdf、 尤其是 有关差分输入电压阈值的部分、这是否有助于回答您的问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不  本文档包含以下定义:

    "迟滞—正向和负向接收器输入电压阈值之间的差异。 整合到接收器中、以减少响应输入信号噪声的输出振荡。"

    如果迟滞实际上定义为正向阈值和负向阈值之间的差异、则说明您的器件未达到规格... 但我认为这是不正确的。

    我有其中一个器件、我已经测量了+85mV 和-80mV 时的正向和负向阈值。  根据此处提供的定义、这是165mV 的迟滞。  但该器件的数据表定义了150mV 的最大迟滞。

    在这种情况下、磁滞小于指定的转换区域(-100mV 至+100mV)对我来说是没有意义的、本文档不解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    迟滞意味着始终将正阈值设置为略高于负阈值。 一旦输入进入正区域、接收器自动切换到负向阈值、因此信号必须在可能导致另一个开关事件之前绕过负阈值并降至负阈值以下。 一旦信号超过负阈值、接收器就会使用正阈值翻转。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我的器件是否超出规格、因为正向阈值和负向阈值之间的差值为165mV、但迟滞被定义为最大值150mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、该部件不符合 SN55LVCP22-SP 规范。  

    谢谢

    David