Other Parts Discussed in Thread: SN55LVCP22-SP
接收器规格给出了最小和最大阈值电压以及最大迟滞的组合、我不知道如何解释。

这是否意味着、如果我测量器件的阈值、并且 VTH = 80mV 且 VTL =-80mV、则器件在160mV 时无法达到 VID (HYS)规格?
我将阈值读作如果高于 VTH、则保证开启;如果低于 VTL、则保证关闭。 在本数据表中、迟滞只是意味着 VTH 和 VTL 之间的差异、还是其他因素?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVCP22-SP
接收器规格给出了最小和最大阈值电压以及最大迟滞的组合、我不知道如何解释。

这是否意味着、如果我测量器件的阈值、并且 VTH = 80mV 且 VTL =-80mV、则器件在160mV 时无法达到 VID (HYS)规格?
我将阈值读作如果高于 VTH、则保证开启;如果低于 VTL、则保证关闭。 在本数据表中、迟滞只是意味着 VTH 和 VTL 之间的差异、还是其他因素?
您好!
请查看此应用手册 https://www.ti.com/lit/ug/slld009/slld009.pdf、 尤其是 有关差分输入电压阈值的部分、这是否有助于回答您的问题?
谢谢
David
不幸的是、不 本文档包含以下定义:
"迟滞—正向和负向接收器输入电压阈值之间的差异。 整合到接收器中、以减少响应输入信号噪声的输出振荡。"
如果迟滞实际上定义为正向阈值和负向阈值之间的差异、则说明您的器件未达到规格... 但我认为这是不正确的。
我有其中一个器件、我已经测量了+85mV 和-80mV 时的正向和负向阈值。 根据此处提供的定义、这是165mV 的迟滞。 但该器件的数据表定义了150mV 的最大迟滞。
在这种情况下、磁滞小于指定的转换区域(-100mV 至+100mV)对我来说是没有意义的、本文档不解决该问题。