This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:SN65LVDS100

Guru**** 2929730 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV017A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043843/sn65lvds100-sn65lvds100

器件型号:SN65LVDS100
主题中讨论的其他器件:DS90LV017A

您好!

我有器件 P/N: SN65LVDS100DGK。

我能否输入10MHz 时钟、 LVCMOS 格式并输出 LVDS 差分输出?

如何将上述 LVCMOS 连接到该器件?

请详细说明和/或向我发送原理图。

此致、

Eldad 术语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔达德

    您可以 忽略或终止一半的互补 LVCMOS 信号、然后使用 DS90LV017A 等转换器器件 转换为 LVDS。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有差分 LVCMOS。 我的10MHz 时钟是单端时钟 LVCMOS 类型。

    如何将其连接 到上述器件?

    谢谢、

    埃尔达德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔达德

    您可以直接连接 到 DS90LV017A。

    谢谢

    David