This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:有关信号检测监视器的问题

Guru**** 2766485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042997/ds80pci810-question-about-signal-detect-monitor

器件型号:DS80PCI810

大家好、团队、

我的客户正在考虑通过信号检测监控器检测信号。 但在评估中没有检测到超过阈值电压的情况。
在该结果中、测试条件可能存在问题、但我们对信号检测监控器有疑问。

信号检测监视器是否确定多个位的信号? 或者它能否检测每个1位?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato:

    您能告诉我们客户尝试使用的设置和编程顺序吗?  此外、他们尝试检测的信号的频率是多少?  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。 让我进入脱机状态。  

    此致、

    Sato