This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:验证 P82B715DR 设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043562/p82b715-verification-on-p82b715dr-design

器件型号:P82B715

您好!

请帮助验证下面的 P82B715DR 设计、以缓冲外部长信号 LX、Ly (5V) 至 Sx、Sy (3.3V)、以便在该板上使用。 我们有多个 I2C 终端器件。 这是否起作用?  

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LX/Ly 引脚不 I²C 严格的 Δ I 兼容、因为它们输出的电流更强。 另一端是否有 P82B715? 或者您是否只想进行电平转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要确保 I2C 信号能够在更远的距离到达终端器件。 另一端没有另一个 P82B715

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 是一种双向协议。 两端的器件必须能够驱动长总线的电容。 那是另一个器件吗?