This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750E:有关3.3V 波特率的问题

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043709/tl16c750e-question-regarding-baudrates-at-3-3v

器件型号:TL16C750E

您好!

数据表在前导码中指示以下内容:

  • 5V 和3.3V 时为6Mbps (48MHz 振荡器输入时钟)
  • 5V 和3.3V 时为3Mbps (48MHz 振荡器输入时钟)
  • 3.3V 时为2Mbps (32MHz 振荡器输入时钟)

在我们的应用中、我们有一个波特率为2.083Mbps、因此我一开始就了解到我们需要 48MHz 的振荡器才能达到该波特率。

但是、根据我的计算、如果我将波特分频器设置为8而不是16 (即 DLF[7]= 1)、那么我似乎可以通过设置以下设置来达到20MHz 振荡器的该频率:

  • DLH 为0x00
  • DLL 位于0x01
  • DLF 位于0x8D

您是否确认前导码仅供参考,我的计算是正确的?

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前导码不显示限制;它显示一些可能的波特率。 根据表5、实际的限值是振荡器速度。

    不管怎样、波特率最高可达3Mbps、振荡器频率最高可达48MHz、因此、如果您能找到将时钟分频为2Mbps 的方法、则允许您生成2Mbps 的数据。