This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A-Q1:无法执行 CDP 握手

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A-Q1, TUSB217-Q1, TUSB217A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042031/tusb217a-q1-unable-to-perform-cdp-handshake

器件型号:TUSB217A-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB217-Q1TUSB217A

尊敬的 TI 应用团队:

感谢您的支持。

我们使用 TUSB217A-Q1来执行 HS 信号调节并将端口配置 为 CDP。  

我们似乎无法在连接 BC 1.2兼容设备时执行 CDP 握手。 DP / DM 引脚上的示波器分析未显示充电协议协商的迹象、从而根据 SDP 标准将器件电流限制为500mA。

我想知道我们可以采取哪些调试措施来解决该问题。

 

此致、

 

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    TUSB217ARWB BC1.2控制器始终处于启用状态、因此我们应测量 POR 上的 DCP/CDP 电压。 让我们还确保 Vcc 稳定并且 RSTN 在运行期间被拉高。 我可以查看您的原理图吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的快速回复。

    我忘了说、我们使用的是采用 RGY 封装的 TUSB217A-Q1原型版本、而不是商业 RWB。 该版本应与 TUSB217-Q1引脚对引脚兼容。 但是、我不确定此版本中 DCP/CDP 引脚的位置。

    VCC 稳定在3.3V、加电后我手动将 RSTN 置为有效(也是3.3V)。

    HS 信号调节工作正常、因此我可能排除与电源相关的问题。  

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    我看到了、您能否尝试将 RGY 封装中的引脚3接地并切换 RSTN/POWER?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    I 接地引脚3并切换 RSTN、但器件的行为保持不变。 我可以看到 D+在连接时出现尖峰、但之后 D+和 D-都保持在0V

    然后、我尝试将引脚2接地、但没有成功。

    谢谢、

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 TI EVM 还是定制板? 如果您使用的是客户电路板、我能否查看原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是定制板。 Booster 原理图如下所示。 D2P/D2M 来自 iMX8微控制器的 OTG1端口、D1P/D1M 连接到外部连接器。 逻辑为3.3V、未安装 DNF 组件。 如前所述、升压器模型现在是 TUSB217A-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否移除引脚8上的电容器? 我想确保在 POR 时引脚偏置为 Vcc。 您在 TUSB217A POR 之后连接手机是否正确? 让我们在此测试期间将引脚3接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    请将引脚8拉至接地、然后您将看到 CDP 握手。  我今天在实验室中使用 TUSB217ARGQ 单元验证了这一点。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需阐明、当 TUSB217A 退出复位时、需要将引脚8拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    对 JMMN 的建议有什么幸运吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。 我刚刚尝试过它、它工作正常。

    通过将引脚8拉至接地并将所有其他引脚保留在原理图中、可正确检测到端口作为 CDP。

    非常感谢 的支持。

    Giuseppe