Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 我们将在网络嵌入式卡中将 PHY 芯片替换为 DP83822I。 有线100Mbps RJ45连接网络 I/O 也将使用此功能、并希望知道是否有任何开源软件仿真器-请使用 NS3或 Windows 10操作系统的任何其他机制?
在开发和分析过程中是否有办法仿真 PHY 芯片以促进开发? 目的是确保我们能够正确配置它并帮助开发。 当我们实际拥有新的生产卡时、这将对我们产生影响。