This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:GPIO 和 LED 接口

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043348/dp83822i-gpio-and-led-interface

器件型号:DP83822I

我正在尝试了解如何将 PIN 用于 LED/GPIO1接口。 我的理解是、GPIO 用于访问 PHY 寄存器? 什么是 GPIO、那么 在模式2中、我们可以控制 LED 和 GPIO。  如果 LED 为 blibking、那么 GPIO 引脚无法参与访问 PHY 寄存器? 但是、我们可能需要对各种状态详细信息执行同样的操作?

我是否错过了我的底层的东西?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、

    MDC 和 MDIO 引脚用于读/写 PHY 寄存器。 MDC/MDIO 是标准定义的接口。 其他 GPIO 不用于寄存器读写。

    --

    此致、

    Vikram