This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 浪涌保护

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003B, TVS0500, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042553/surge-protection

主题中讨论的其他器件:ULN2003BTVS0500TVS2200

您好!

你好。 我想确认以下器件是否支持针对 PWM 电源单元的230V 交流线路浪涌保护。

https://www.ti.com/product/TVS1801

https://www.ti.com/product/TVS2201

https://www.ti.com/product/TVS1400

PWM PSU 配备了一个 TOP247YN 控制器(根据其数据表、该控制器可承受700V 浪涌、但遗憾的是无法保护 PWM PSU)、该控制器是在雷暴期间实现的、会损坏电路中的其他组件、包括 AN2003B 等。 PSU 受到无法执行作业的变阻器的保护。 如果上述器件与上述查询不符、我的问题是、您会建议什么作为针对 HV 线路浪涌的可靠保护。 如前所述、线路电压为230V AC。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    仅需澄清一下、您是否说 TOP247YN 本身受到浪涌的损坏、或者它无法足够快地关闭以保护其他下游组件? 此外、 变压器和整流器的交流侧或直流侧的元件是否损坏?  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我附加了由于照明而导致的线路电压浪涌而损坏的 TOP247的照片。 沿该街道的另外2个燃气锅炉被损坏。
    故障组件包括脉冲变压器初级侧(线路电压)顶部组件、具有1uF/50V 电容器的偏置绕组4148整流器、光耦合器作为反馈环路的一部分。 在提供2个电压24和5V 的脉冲变压器的次级侧、24V 缓冲电容器发生故障、电路2 ULN2003B 也损坏。 我不能说 Microchip 控制器的任何内容、因为我仍然没有使 PSU 恢复正常。 正如我在之前的邮件中所说、PSU 高压侧(交流电压为230V)的压敏电阻无法保护下游电路。 当然、我认为没有原理图。 这种电子控制是由荷兰的 SIT Controls B.V 进行的、但尽管我努力与他们联系、但我无法控制他们的联系人坐标。
    如果您能为我的问题提供解决方案、并期待收到您的回复、我将不胜感激。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    明白。 遗憾的是、TI 目前没有任何高压 TVS 二极管。 TVS330/1的最高 Vrwm 为33V。 我建议您的客户找到230V Vrwm 二极管。 如果将其放置在整流器之前、则应是双向的、以便处理负电压摆幅。 TOP247的数据表在其示例应用中似乎有一些建议。  

    但是、如果他们需要额外的保护、可以在 PSU 的直流输出端放置 TVS2200和 TVS0500、以保护24V 和5V 输出。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你好。 请参阅下面我们对您的答复的查询答复。 非常感谢。

    请告知以下链接的产品是否符合我的保护工作。
    提前感谢您的支持。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你好。 我想跟进客户的最新问题。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我无法为该产品说话、因为它是由 STMicro 制造的。 我会告诉您的客户联系他们进行澄清。 但是、击穿规格表明它可能是一个候选器件。  

    此致、

    Matt Smith