This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:如何正确连接器件和主机信号?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043558/hd3ss3212-how-to-connect-device-and-host-signals-properly

器件型号:HD3SS3212

您好!

在我的设计中、我将在以下配置中使用 HD3SS3212IRKST 多路复用器:

USB Type-C 插座(主机连接、例如笔记本电脑/PC)->多路复用 器 HD3SS3212IRKST -> USB 3.0器件连接器(例如摄像机)   

笔记本电脑根本无法识别我的设备、无论以一个方向或另一个方向连接 USB Type-C 电缆(翻转/未翻转)。

我的问题是如何使用 HD3SS3212IRKST 多路复用器正确连接器件端和主机端的超高速信号?

在随附的原理图链接中、您可以看到我是如何连接所有设备的、请注意 SEL 是悬空的、但在测试期间、我将其连接到 GND 或3V3、但仍然无法识别 USB 3.0器件。

到目前为止、我已经测试和弄清楚了:

  1. 如果我在 Tx1_P/TX1_N 和 Tx2_P/Tx2_N 上使用端接电容器(220nF)或未填充它们并且路由通过=主机无法识别器件、这无关紧要
  2. 如果我交换设备端的连接,例如 A0P = TXP、A0N=TXN、A1P=RXP、A1N=RXN (只需手动切换导线 ,很可能不符合阻抗) =我从主机处至少得到一条 Windows 消息,表明设备未被正确识别(连接状态->设备枚举失败)  

我可以排除哪些错误:

  • USB 3.0设备摄像机(通过其他硬件测试)
  • PCB 阻抗(提供报告)

原理图

https://ibb.co/k5HRr7P

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      USB 设备端的连接器是什么? 类型 A?

      您是否可以接受友情请求并发送原理图 ? 我看不到您的原理图。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    器件侧是一个 Hirose 高速连接器。

    友谊已被接受您现在应该会看到原理图。

    您能不能看一下、我认为信号顺序到器件的连接有问题。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否发送了私人邮件?

    此致、

    Brian