This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:原理图设计审查

Guru**** 2930900 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041427/tusb320-schematics-design-review

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: TPS25910

请查看随附的原理图。 电路设计为在 DRP 模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用 TUSB320A。

    ID 为低电平时、开关是否打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 ID 为高电平时、MOSFET 打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提出 TUSB32A 的原因。 有什么特殊原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有从 TUSb320到 TUSb320A 的更改/修复列表。  

    您需要找到一个 MOSFET 在 ID 较低时导通、这就是 DFP 的工作方式。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的理解、当 TUSB320是 UFP 时、ID 引脚将变为悬空或高阻抗。 当 ID 引脚悬空或高阻抗时、电源将达到 VBUS_DET。  

    当 TUSB320为 DFP 时、ID 引脚将变为低电平。 VBUS_DET 引脚将不连接。  

    请检查这是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DFP 中、当 UFP 连接成功时、ID 变为低电平并打开5V、从而为 USB_det 和 Type-C 连接器提供 Vbus。

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        

    添加了 Q4作为替代选项。 在 DFP 模式下、ID 引脚将变为低电平、然后 Q4可以将 ID 引脚的逻辑电平反相为高电平、并表示为信号 USB_SW_ID。 连接到 Q22的 USB_SW_ID 信号将向 TUSB320的 VBUS_DET 引脚供电。 现在没关系。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎起作用。 但不确定 MOSFET 是否支持流向 USB 器件的 VBUS 电流。 通常,ws 使用 Vbus 开关。

    Regadrs、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能建议使用 VBUS 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     试用 TPS25910  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所选 MOSFET、最小导通状态漏极电流为17A。 因此、使用 MOSFET 代替 VBUS 开关是否存在任何问题。 MOSFET 的数据表建议如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    17A 足以满足 Vbus。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为目前设计的原理图还可以。。。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

       原理图看起来正常。

    此致、

    Brian