This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:TX 到 Rx 抑制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042747/ds280mb810-tx-to-rx-suppression

器件型号:DS280MB810

您好!

在故障模式分析中、我们确定了一种将 Rx 同轴电缆连接到 Tx 引脚的模式。

在此模式下、Tx 引脚上的信号将传输到 Rx 引脚的程度如何?

此器件是否有已知的 Tx 到 Rx 抑制比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法真正回答有关系统级串扰的这个问题。 系统设计(例如 PCB 和/或同轴电缆接口的阻抗匹配、通道寄生效应、电缆性能)将决定 TI 转接驱动器从一个通道到另一个外部通道的耦合。 在器件级别、设计并测试了该转接驱动器、以确保相邻通道之间的串扰不会显著降低性能。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的回复、

    我不是在寻找相邻通道串扰、而是在 Tx 引脚上注入数据时、Rx 引脚上的信号量

    由于我们一直在开发完美和理想的 PCB、因此目前我们可以忽略系统级上的任何串扰、主要关注的是芯片级

    在下面插入了一个图像、以可视化我的意思、此请求可能是长脉冲、并且比率可能不已知/测试

    此致 Arne Maathuis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到,感谢作出澄清。 很遗憾、我没有该数据点可用。  

    谢谢、

    Rodrigo Natal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!