This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:能否将 USB 和 DP 信号连接到 IC 的 DP0至 DP3引脚

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041895/tusb1146-can-i-connect-usb-and-dp-signals-to-dp0-to-dp3-pins-of-the-ic

器件型号:TUSB1146

大家好、

我能否将 USB 和 DP 信号连接到 IC 的 DP0至 DP3引脚。

连接线路时将应用哪种协议的均衡。

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SSTX/SSRX 连接到 USB -> SSEQ

    DP0-3连接到 DP -> DPEQ

    TX/RX1和 TX/RX2连接到 Type-C 连接器-> EQ

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢你的帮助。

    您能不能澄清一下、如果我使用 DP0至 DP 3通道来连接 USB 3.2线路、它是否起作用? 并且是否有任何特定的原因为 DP 和 USB 通道提供2个均衡设置? DPEQ、SSEQ?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能澄清一下、如果我使用 DP0至 DP 3通道来连接 USB 3.2线路、它是否起作用?

    否、  

    USB3.2 (SSTX 和 SSRX)必须连接到 USB PCH、而 DP[0:3]必须连接到 DP 源。 由于 USB 和 DP 的布线长度可能不同、因此提供了单独的 EQ 以方便调优。  

    这里的最终应用是什么?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    非常感谢您的回答。

    这对我很有帮助

    此致、