This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:使用 Arduino UNO I2C 控制 DS90UB929-Q1EVM 但未成功

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043311/ds90ub929-q1evm-use-arduino-uno-i2c-to-control-ds90ub929-q1evm-unsuccessfully

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

硬件设置如下所示。 我们的客户需要 直接使用 Arduino I2C 来控制、而不是 ALP 软件。 7位从地址为0x0C、0x65=0x04。 尽管他可以收到 ACK、但无法生成颜色模式。 当他使用 ALP 时、它可以正常生成颜色模式。

那么、他的问题是如何使用 Arduino UNO 来控制不带 ALP 的 I2C?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    您是否尝试与本地 FPD-Link 器件通信、或者是否尝试通过双向控制通道访问远程 FPD-Link 器件? 如果使用双向控制通道、则需要确保主机 I2C 支持时钟扩展。 许多此类业余爱好者 MCU 平台(如 Raspberry Pi)不支持时钟扩展。 此外、从 TI 方面来看、我们无法在我们不拥有的 Arduino 平台上提供太多支持。 因此、您可能需要查阅 Arduino 文档以了解如何操作标准 I2C 接口  

    此致、

    Casey