This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:由 FPC402进行 LED 控制

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042973/fpc402-led-control-by-fpc402

器件型号:FPC402

尊敬的团队:

客户希望通过设置占空比来配置 LED 闪烁模式。  

基于 EVM 和 GUI、我们可以支持此 LED 配置 功能。

您能否与我共享器件寄存器映射并帮助我确定寄存器设置? 谢谢。

请在离线时与我分享相关文档。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这是编程指南的一部分。 我刚刚检查了这些文档、您可以访问这些文档。 请登录 TI.com 并在您的姓名下看到安全资源。 在此选项卡下、您应该能够找到 FPC402文档的设计文件、包括编程指南等

    此致、、Nasser