This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:BMSR 上的 Bit2 ->0、取决于高符号错误率?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043094/dp83822i-bit2---0-on-bmsr-depend-on-high-symbol-error-rate

器件型号:DP83822I

您好!

在有大量符号错误的通信环境中、如果拔下 LAN 电缆或其他设备未断电(保持接收到 NLP 或 FLP)、BMSR BIT2是否可以为0?

 

如果是、请告诉我们"Symbol Error Rate (符号错误率)" BIT2的频率是0

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来与 此类似。   我能否询问客户尝试使用此信息进行调试的具体问题?

    此致、

    Gerome